Komponenter - Aktiva
Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.
Guider
Värt att veta om aktiva komponenter
Oavsett om det gäller LED, likriktare, reläer eller Peltier-element - de aktiva komponenterna är eltekniska ryggrad. I vår guide får du en liten överblick över vilka aktiva komponenter som finns och för vilka användningsområden de är lämpliga.
-
Skillnad mellan aktiva och passiva komponenter
-
Översikt över aktiva komponenter
-
Vårt praktiska tips: Spara inte på verktyget
-
FAQ – vanliga frågor om aktiva beståndsdelar
Skillnad mellan aktiva och passiva komponenter

Med komponent avses i elektroniken den minsta delen av en krets som inte kan demonteras vidare utan att funktionen går förlorad. Det kan till exempel röra sig om en lysdiod, en kondensator eller liknande. I princip görs åtskillnad mellan aktiva och passiva komponenter: Ett aktivt element möjliggör styrning eller förstärkning av en signal. Passiva komponenter förhåller sig däremot, efter namnet, passiva och kan inte förstärka eller styra en signal. Till gruppen passiva elektriska komponenter hör till exempel motstånd, kondensatorer, spolar och drosslar. Förutom en mängd aktiva och passiva komponenter innehåller sortimentet i vår e-butik också passande tillbehör.
Översikt över aktiva komponenter

I elektroniken finns det en mängd aktiva komponenter, där sensorer representerar en stor grupp. En sensor är en komponent som kan omvandla en fysisk storlek eller en kemisk effekt till en elektrisk signal. Dessa praktiska detektorer har sedan länge erövrat vår vardag. Det finns den i bilen, där den med hjälp av ultraljud varnar när avståndet till ett annat fordon eller hinder underskrids vid parkering. Radarsensorer är idag inbyggda i många moderna bilar och en viktig del på vägen till självständig rörlighet. Även din smartphone är rikligt med sensorer: En närhetssensor ser till att displayen stängs av när du pratar i telefon, till exempel när du håller enheten vid örat. En temperaturgivare övervakar temperaturen i ditt kylskåp, medan en rörelsesensor slår på ytterbelysningen automatiskt när du kommer hem på kvällen. Inom industrin är också sensorer av stor betydelse. De mäter temperaturer, övervakar nivåer och känner av gas eller kemikalier i luften.

En halvledarkomponent består av ett material som endast ger ström under vissa fysiska och elektriska förhållanden. De mest kända komponenterna på detta område är mikrokontroller och processorer. De styr värme- och luftkonditioneringssystem och utför beräkningar i datorer och miniräknare. Utan mikrokontroller och processorer skulle varken TV, telefon, dator, bil eller kassan fungera i stormarknaden i vår teknikvärld. I elektroniken finns det dock andra halvledarkomponenter som tillhandahåller värdefulla tjänster, bland annat i fråga om strömförsörjning: Moderna halvledarlikriktare ser till exempel som omvandlare till att växelspänning omvandlas till likspänning, och likriktningen mestadels realiseras genom halvledardioder. Spänningsregulatorn fluktuerar ingångsspänningen och stabiliserar dessutom spänningen. Transistorer bör också förbli omnämnda. En transistor är, förenklat uttryckt, en elektrisk omkopplare som kan koppla och förstärka signaler. Utan dessa små halvledarkomponenter skulle elektroniska kretsar inom mikroelektronik över huvud taget inte vara möjliga.

Ordet optoelektronik, eller också optoelektronik, består av termer som optiska och halvledarelektronik. Detta omfattar alla elektroniska komponenter som omvandlar elektrisk energi till ljus (eller tvärtom). Optoelektroniska komponenter delas in i sändare (ställdon) och mottagare (detektorer). I dag finns det inom industrin och i det privata området ingen möjlighet att föreställa sig hur man skulle kunna använda sig av optoelektronik, och den omfattar från LED-styrning via laserteknik till fiberledning ett brett spektrum av aktiva komponenter. Speciellt display- och visningsteknik spelar en viktig roll i vårt avancerade kunskaps- och informationssamhälle. Knappt en enhet kommer idag utan LCD, punktmatrisdisplay eller minst en 7-segmentsdisplay. Inom underhållningselektronik har trenden sedan en tid tillbaka blivit allt mer kontrastrik och färgintensiv OLED-display. Men även laser- och infraröd teknik kan användas utan aktiva komponenter.
Vårt praktiska tips: Spara inte på verktyget
Särskilt när du utför arbete inom elektronikområdet bör du se till att använda passande verktyg. Du kan till exempel spara tid och energi med en pipett när du utrustar kretskort med SMD-komponenter.
FAQ – vanliga frågor som rör aktiva beståndsdelar

was är det speciella med OLED-tekniken?
Förkortningen OLED står för Organic Light Emitting Diod. Den största skillnaden mellan en OLED- och en konventionell LED-display är avsaknaden av bakgrundsbelysning. En OLED-skärm lyser automatiskt genom att lägga på en spänning. Därmed är motsvarande displayer extra energisnåla och används därför ofta i mobiltelefoner av hög kvalitet. Andra fördelar är låga svarstider samt bra blickvinkelstabilitet. Dessutom har OLED-displayer extremt hög kontrast och kan tillverkas så tunna att även böjda ytor är möjliga utan problem.
Vilka är för- och nackdelarna med ett glasfiberkablage jämfört med en kopparbaserad kabeldragning?

Glasfiber betraktas inte utan anledning som framtidens överföringsmedium. För fiberoptik (fiberoptik) talar den betydligt högre prestandan, konkret: En betydligt högre bandbredd och räckvidd jämfört med en kopparkabel. Även för LWL-kabeln talar små dämpningsvärden såväl som resistensen mot elektromagnetisk strålning. Det finns dock vissa nackdelar: I första hand högre kostnader än kopparledningar. Fiberoptiska fibrer är dessutom mycket känsligare för mekaniska belastningar och har bara mindre böjningsradier. Dessutom kräver korrekt dragning av glasfiberkablar mycket mer omsorg och noggrannhet av installatören.
was man använder SMD?
SMD är en förkortning för Surface Mounted Devices. Vid vanliga elektroniska komponenter leds kontakterna genom bestyckningshål på kretskortet och sedan löds. SMD-komponenter är dock så små att de klistras på kretskortet och sedan löds, bestyckningshål behövs därmed inte. Fördelen med en SMD-teknik utförd koppling är den betydligt högre komponentdensiteten. Dessutom sparar man kostnader, eftersom kretskorten får mindre fel och monteringshålen inte behöver monteras. Och när allt kommer omkring kan SMD-utrustning i allmänhet byggas mindre. Tänk dig en smarttelefon, vars kretskort inte skulle ha SMD-komponenter; det skulle förmodligen ha storleken av en tegelsten.