Stationär PC (Refurbished)
Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.
Renoverade datorer: Begagnade datorer som nya
Det behöver inte alltid vara en ny vara: Som s.k. renoverade datorer kommer begagnade datorer åter till försäljning efter en professionell översyn. Utbudet är mycket mångsidigt och det finns enheter för olika behov och uppgifter. Vi kommer att informera dig i vår guide om den omtyckta frågan om renoverade datorer och ge användbara tips.
-
Was är refurbished?
-
Skillnaderna till en ny enhet
-
Stationär dator, MIDI, mini: Hitta rätt modell
-
Kringutrustning vid refurbished datorer
-
Vårt praktiska tips: Se till anslutningarna
-
FAQ - vanliga frågor om renoverade datorer
Was är refurbished?

Vare sig det gäller testenhet, demonstrationsmodell eller returnerare finns det många skäl till att datorer åter kan säljas. Ofta kommer de från maskinvarupoolen av stora företag, där de används som arbetsstation eller IT-utrustning.
Maskinvara i företag förnyas oftast med regelbunden frekvens, även om den i princip fortfarande är väl lämpad för vidare användning.
Innan du återigen tar med dem som s.k. renoverade datorer i försäljningen, blir begagnade datorer lätt rekonditionerade, rengjorda och testade. Den engelska termen ”refurbished” beror på Verb to refurbih, som på tyska betyder ”renovera” i tillämpliga delar.
Alla åtgärder i samband med en sådan behandling kommer att innebära att köparen sätter värde på produkten, så att köparen inte köper klassiska begagnade varor som byter ägare utan underhåll och garantier. Utbudet av renoverade datorer är mycket stort, tack vare dess prisfördel är de vid datorköpet idag ett mycket populärt alternativ.
Skillnaderna till en ny enhet
För att skilja mellan nya och renoverade datorer används ofta begreppen A-ware och B-ware. I idealfallet finns det ingen betydande skillnad mot nya enheter för köparen när det gäller användning av renoverade datorer. Märkbara skillnader finns oftast – om ens några – endast som optiska defekter, till exempel i form av lättare förbrukningsspår på höljet och liknande. Genom professionell reparation och rengöring ligger prestanda och tillförlitlighet hos renoverade datorer vanligtvis på en nivå som är jämförbar med den nya enheten. Däremot är renoverade datorer billigare, omfattningen av prisbesparingen är variabel. Dessutom är begagnade datorer också i tidsanda, eftersom de motsvarar den allt viktigare idén om hållbarhet och ger begagnad hårdvara ett nytt användningsområde.
Stationär dator, MIDI, mini: Hitta rätt modell
Utbudet av renoverade datorer är nästan lika stort som marknaden för nya enheter. Det finns begagnade datorer som arbetsstation, som stationär dator, i större Midi-Tower eller även i ett mycket litet minitorn. Allt-i-ett finns även som begagnade datorer. Avgörande än formfaktorn är dock i regel inomhuleva, alltså kombinationen av inbyggda komponenter som processor, huvudminne, grafikkort, lagringsenheter och mycket mer.

Grundkravet på en dator är kontorsapplikationer och dessa är i de flesta fall relativt tillräckliga i hårdvarukraven. Även nybörjarmodeller med prisvärda Atom- eller Celeron-processorer från Intel är utrustade för dessa uppgifter. I arbetsminnet räcker 4 GB. Med tanke på en viss framtidssäkerhet och stigande krav i drift med Windows 10 är det nu rimligt att arbetsminnet är 8 GB stort. 16 GB arbetsminne eller mer är bara användbart om man med många program arbetar parallellt eller inom enskilda program med mycket stora objekt. Mycket RAM-minne förhindrar i dessa scenarier att datorn reagerar märkbart långsammare eller bara fördröjt på inmatningar.

Som lagringsenhet är klassiska hårddiskar ett alternativ i Office-datorer, men inom ramen för mer kraftfulla datorer ersätts eller kompletteras de i regel med betydligt snabbare SSD-enheter. Windows och de viktigaste programmen bör installeras parallellt med SSD och konventionell hårddisk på SSD-enheten. SSD-enheten bör för detta ändamål inte vara mindre än 128 GB, ännu bättre är modeller med minst 200 GB lagringsutrymme.
En konventionell hårddisk kan vara ett bra komplement när det gäller lagring av stora mediebibliotek, eftersom det rena lagringsutrymmet är betydligt billigare. Optiska lagringsmedier som CD- och DVD-skivor har också märkbart blivit mindre relevanta för begagnade datorer. Det beror på det individuella användningsområdet, om en motsvarande enhet behövs i datorn. I företagsmiljön kan detta vara nödvändigt genom att installera särskild programvara som endast finns tillgänglig på optiska datamedier.
För mer krävande uppgifter lämpar sig de potetare processorerna i Intel-serierna Intel Core i5 och i7 samt AMD-modeller i Ryzen-serien. Ett specialfall är temat spel: Medan processorns inbyggda grafikenheter räcker för många andra uppgifter, kräver många moderna spel separata grafikkort, som i regel kommer från grafikkortstillverkarna NVIDIA och AMD. I spelsegmentet finns i princip ett högre behov av en individuell konfiguration av datorn, så att det kan vara mer mödosamt att hitta en modell som passar just dina egna önskemål och som behövs.
Kringutrustning vid refurbished datorer
I regel kommer begagnade datorer utan inläsningsenheter, traditionellt alltså mus och tangentbord. Via dessa inmatningsenheter kan det beroende på datorns utrustning och avsedd användning finnas mer smart kringutrustning: En USB-hubb för utökning av antalet portar kan också göra anslutningen av USB-enheter ännu bekvämare. Även en minneskortläsare utgör ofta en praktisk komplettering till datorn.

Vårt praktiska tips: Se till anslutningarna
Man underskattar gärna betydelsen av eller åtminstone bekväm tillgång till vissa anslutningar. Stationära datorer och mini-PC:n står traditionellt på skrivbordet, medan PC-system i miditower står under. Just i detta scenario måste man se till att ofta använda anslutningar i idealfallet också finns på framsidan av höljet, så att de är lättillgängliga i vardagen. Principiellt gäller: En dator bör ovillkorligen tillhandahålla de anslutningar som man faktiskt behöver i praktiken. Det kan vara ett visst antal USB-portar, men även speciella anslutningar för skärmar på HDMI-, DVI-, DisplayPort- eller till och med VGA-bas. Anslutningarna till bildskärmen, som vanligen köps separat, skall anpassas till de portar som datorn är utrustad med.
FAQ - vanliga frågor om renoverade datorer
Was vad händer med en refurbished dator?
Även om maskinvaran hos renoverade datorer har blivit föråldrad och fungerar felfritt vid leverans, kan det senare, precis som hos en ny enhet, komma till ett garantifall när en komponent inte längre arbetar korrekt. I sådana fall ska garantiperioden normalt vara 12 månader.
Kommer refurbished datorer inklusive operativsystem?
Alla datorer behöver ett så kallat operativsystem för att kunna använda sig av det, i allmänhet är det för närvarande Windows 10 från Microsoft. Precis som för nya enheter finns det även vid renoverade datorer modeller, som levereras utan Windows 10. I så fall kan du köpa en licens för Windows 10 separat och installera operativsystemet själv. De drivrutiner som behövs för datorns maskinvarukomponenter installerar Windows antingen automatiskt eller medföljer den renoverade datorn vid köpet. Tillverkarna tillhandahåller i regel också dessa för nedladdning.